This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:最大 Tx 功率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795195/wl1837mod-max-tx-power

器件型号:WL1837MOD

您好!

客户正在对包含我们的无线模块 WL1837MOD 的手持式产品进行 UL 认证、他们需要知道最大传输功率是多少、才能确定是否需要进行特定吸收率测试。 它们通过支持2.4GHz 和5GHz 运行的单个天线(Molex 146153)使用 Wifi 和 BT。  由于数据表以 dBm 为单位指定了所有内容,因此它有点令人困惑,我不知道这与瓦特功率的关系。 您能帮您解决这个问题吗?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    由于这是一种手持式产品、客户将需要如您所述进行一些额外的测试。 尤其是 SAR 测试。 我们的认证距离身体20厘米以上。

    我们的认证报告可在 TI.com 上找到、您可以在此处下载: www.ti.com/.../wl18xx-certification (第一个链接)。 在这里、您可以找到我们的所有报告、然后确定用于计算射频暴露的输出功率和功率。 如果需要进行 SAR 测试、您可以使用第二个链接、我们可以在其中为客户生成信函、以便对他们的 onw FCC/IC ID 执行增量测试并重复使用我们的数据。 这样、客户仍然可以利用我们的大多数认证。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz