This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:缓存信息

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795403/cc3200-cached-information

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3220MODA

你(们)好

我们的客户使用 CC3220MODA、并面临 以下主题中讨论的类似问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/710681

我有疑问。

sl_WlanDisconnect ()将删除 CC3220连接到的接入点的当前配置文件。

在这种情况下、除了当前接入点之外、还有其他缓存数据吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    sl_WlanDisconnect ()将仅删除快速连接配置文件。 它不会删除存储的配置文件。 您仍需要调用 sl_WlanProfileDel()来删除存储的配置文件,该配置文件由自动连接和 WLAN 函数使用。

    我可能会误解您的其余问题。 您正在寻找哪些缓存数据?

    此致、
    Sarah