This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC32xx 中的 WiFi 配置文件最后在连接时擦除

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/795050/cc3220sf-wifi-profiles-in-cc32xx-are-erasing-on-connection-last

器件型号:CC3220SF

您好!

我使用的是"simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05"。 正在播放"out_for_box_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"项目。

我有一个问题、

在配置模式下、在 CC32xx 器件复位时、我向 CC32xx 添加了 WiFi 配置文件、并成功连接到添加的 WiFi 配置文件。

但是、如果我的 WiFi AP 丢失一次或关闭、则 CC32xx 中的 WiFi 配置文件详细信息不存在或删除(在下一次配置时测试)。

如何在断开连接或备用选项中保留 WiFi 配置文件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在开箱即用应用程序中、配置开始时会删除所有配置文件。 如果您不想删除配置文件、只需在 ConfigureSimpleLinkToDefaultState 函数中注释掉 SL_WlanProfileDel (0xFF)即可。

    Jesu