This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:RTOS/CC3220

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/794467/rtos-launchcc3220modasf-rtos-cc3220

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我正在使用 CC3220 LaunchPad、将其连接到 Uniflash 4.5版本时、其总空间为4MB、它显示其他文件仅提供1.5MB 空间、我希望删除所有文件、这些文件对我来说并不有用。 告诉我如何删除所有这些文件。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    使用新的 UniFlash Image Creator 配置、使用"简单"视图、无需指定 MCU 映像或服务包文件(即使您最终要设置这些文件)。 然后连接到器件并选择"Burn"->"Program Image (Create & Program)"。

    该工具将格式化串行闪存并对最小系统文件集进行编程。 完成后、您应该会看到更接近可用4MB 的空间、然后重新连接。

    此致、
    本·M