请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:CC3235SF
工具/软件:TI-RTOS
大家好!
我对 CC3235SF 的"tcpecho"示例有问题。 在12个接受的连接后、出现错误。 如果在循环"Accept()函数(tcpEcho.c:137)后打印"errno"值、"errno"等于-2005 (sl_API_ABORTED)。 如果我将参数"STACKSIZE"传递到"TaskCreate()函数,例如4096而不是2048,则在6个接受的连接后将发生此错误。 我尝试通过 Postman、Mozilla Firefox 浏览器和提供的 python 脚本"tcpSendReceive.py"发送 HTTP 消息(我连续运行和停止脚本12次)。 该示例有什么问题? 在我的案例中、该误差意味着什么?
此致、
罗马