This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:关闭端口443 (https)和80 (http)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/794254/cc3220moda-close-the-port-443-https-and-80-http

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我有以下问题。  可以给我反馈吗?

1。

是否可以关闭端口443 (https)和端口80 (http)?

我们假设关闭端口80、并且端口443是可选的。

2.

我们如何关闭端口80?  是否需要使用 Uniflash?

3.

我们如何从源代码关闭端口443?

您有示例代码吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除非启用了内部 HTTP 服务器,否则应关闭这些端口。 如果设备的内部 HTTP 服务器正在运行、这些端口将打开。 否则,它们将关闭,就像您没有通过 bind ()或 connect ()显式打开的其他所有端口一样。 停止内部 HTTP 服务器的 API 调用是 sl_NetAppStop (sl_NetApp_HTTP_Server_ID)。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、
    Michael