This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:原理图审阅请求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793739/cc3220sf-schematic-review-request

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200R

我的客户请求对基于 CC3200和 CC3220的设计进行原理图审查。 请告诉我可以将原理图发送给谁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你可以将其发送给 Rizwan、他将分配给他的团队成员之一进行审核。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我可以为您提供帮助、但首先、请访问 CC3x00硬件设计审查 和 CC3x20硬件设计审查页面并查看" FAE 流程"下的说明、查看我们的审查流程。 客户应打开电子表格上的"CC3200R"和"CC3220"选项卡、并仔细检查每一项、以确保其发动机区域遵循我们的指南。 如果他们有任何问题/疑虑、可以使用 G 和 H 列。  

    我将向您发送朋友请求。 在客户完成并保存他们的检查清单后、 您可以将这些信息连同他们的原理图一起发送给我、而不是将其邮寄至 ecs_hardware@list.ti.com。 收到原理图和检查清单后、我将能够在4个工作日内提供反馈。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、