请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC3200R
我的客户请求对基于 CC3200和 CC3220的设计进行原理图审查。 请告诉我可以将原理图发送给谁。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eddie、
我可以为您提供帮助、但首先、请访问 CC3x00硬件设计审查 和 CC3x20硬件设计审查页面并查看" FAE 流程"下的说明、查看我们的审查流程。 客户应打开电子表格上的"CC3200R"和"CC3220"选项卡、并仔细检查每一项、以确保其发动机区域遵循我们的指南。 如果他们有任何问题/疑虑、可以使用 G 和 H 列。
我将向您发送朋友请求。 在客户完成并保存他们的检查清单后、 您可以将这些信息连同他们的原理图一起发送给我、而不是将其邮寄至 ecs_hardware@list.ti.com。 收到原理图和检查清单后、我将能够在4个工作日内提供反馈。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
成