This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200计时器中断

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791741/cc3200-cc3200-timer-interrupt

器件型号:CC3200

你(们)好  

我可以设置的最小计时器值是多少、以便在 CC3200上触发计时器中断? CC3200的中断延迟是多少?

此外、如果我在另一个计时器(Timer2)中断处理程序中启动一个计时器(例如 Timer1)、并且该中断处理程序将快速退出、则 Timer1中断的处理速度有多快?

谢谢、

Dennis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    它是一个在80MHz 时钟上运行的硬件定时器,请注意 Timer_if_Start()函数采用以毫秒为单位的时间延迟值。

    我建议查看 CC3200 SDK 中的计时器示例、它演示了如何使用计时器生成周期性中断。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是否有一个函数可以在微秒内获取计时器延迟值?

    那么、在上面的示例中、可以处理的最短时间 Timer1是 Timer2中断处理程序退出后的1ms (假设它快速退出)、对吧?

    谢谢、

    Dennis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    请参阅此相关主题:

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Alexis 的帮助