This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何在 CC3220S-LAUNCHXL 中恢复 XDS110

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/793445/cc3220s-launchxl-how-to-recover-xds110-in-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

你好。

 当 CC3220S-LAUNCHXL 插入计算机时、设备管理器会将 USB 中的任何 COM 端口识别为 XDS110、而将其识别为未知设备。

当我尝试将 CC3220S-LAUNCHXL 连接到 CCS JTAG 时、会出现错误-260并描述需要更新 XDS 固件。

我想更新 XDS110的固件。

我指的是以下文档。

C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\con\csif\xds110\XDS110SupportReadMe.pdf

在执行"在不使用 JTAG 的情况下恢复欺骗 XDS110 "之后、只有 D7 LED 亮起。

然后、我执行以下引用"使用 xdsdfu"更新固件的命令、但命令提示符为"在总线上找不到请求器件"。

C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\conuscif\xds110>xdsdfu.exe -m

您能告诉我如何在 CC3220S-LAUNCHXL 中恢复 XDS110吗?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    插入主机时、您是否介意发送开发板的照片? 它可以帮助您尝试弄清楚开发套件可能会发生什么情况。

    同时、请查看 XDS110页面的"疑难解答"部分、网址为:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

    此致、
    拉斐尔