This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:AM3351 + WL1835MODCOM8B (测试模式)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, WL1835MODCOM8B, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789662/tmdxevm3358-am3351-wl1835modcom8b-test-mode

器件型号:TMDXEVM3358
主题中讨论的其他器件:AM3351WL1835MODCOM8BWL1835MODWL1837MOD

需要有关如何使用此链接上的测试模式  的详细教程 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 以及 AM3351评估模式和 WL1835MODCOM8B。 请分步分享、以便我们能够轻松理解。

供参考、

我需要从"评估模块"更改为 WiFi 模块上的特定通道。 因此、我需要进入测试模式。 我感到困惑、因为我以前从未接触过此器件、并且我已经尝试过很多次、但它仍然无法正常工作。

我也在这个论坛上发布了几个问题、但仍然无法解决我的问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/764193

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/759673

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/t/745607

正在等待您的最回复。 谢谢你。

-调光-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等待您的回答与我之前的问题相关。

    谢谢你。
    -调光-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、

    我相信我的同事已经就同一问题的其他一些主题向您作出了回复。 问题到底是什么? 要运行校准器命令、您需要在 AM335上运行 Linux 映像。 然后、您可以发出校准器命令以在测试模式下运行无线电。 是否加载了图像? 您能否启动 AM335并运行校准器? 运行后、校准器将起作用。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    1. 我的 SDK 已加载到我的 EVM 中、即  AM335x-EVM-Linux-05.02.00.10
    2. Linux 操作系统  
    3. WL1835MODCOM8B
    4. TI 模块供应商
    5. WiLink 固件版本
        1. FRev:8.9.0.0.76
        2. FRev:8.2.0.240
    6. 任何适用的日志、包括 Wireshark 监听器日志、WLAN 固件(gLogger)、BT 固件(logger)、 内核日志、 wlconf 转储、  请求者日志 (我不知道这一个)

    • 您需要在 AM335上运行 Linux 映像
      • 已确认已在 AM335-EVM 上加载 AM335x-EVM-Linux-05.02.00.10
    • 然后、您可以发出校准器命令以在测试模式下运行无线电
      • 始终显示“不支持操作(-95)",我尝试提供任何命令,如“calibrator wlan0 plt power_mode on”、“calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 1”、“calibrator wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0”、“、  "校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 3 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0"
    • 是否加载了图像?  
      • 如何检查这个?
    • 您能否启动 AM335?
      • 是的、我可以启动并进入"root@AM335x-evm:~#"
    • 您可以运行校准器吗?
      • 无法使用 "不支持操作(-95)"

    等待您最热烈的响应。

    谢谢你。

    -调光-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riz!

     在发出校准器命令时、等待有关"不支持操作(-95)"的解决方案。

    谢谢你。

    -调光-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimas,
    e2e.ti.com/.../759673中所述 ,您需要确保在内核配置中定义了“NL80211_TESTMODE”。 是否可以确认是否已定义?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    如我在 e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/759673上的上一个问题所述。 "如何在我的 EVM 上重新编译内核和内核模块?" 因为我的内核中似乎没有定义"NL80211_TESTMODE"。

    谢谢。
    调光
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、
    如果您运行的是 Sitara SDK、内核配置文件将位于 arch/arm/configs/tisdk_[platformName]-evm_defconfig 中
    结算: software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html

    您需要设置 NL80211_TESTMODE=y 并重新编译内核和内核模块

    请在 Sitara e2e 论坛上发布内核配置/编译问题; e2e.ti.com/.../791

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    好的、我将尝试您的上述建议。

    您是否知道下面2个模块的名称? 如果您知道、请告诉我该器件与 AM335x 评估模式有何不同? 哪一个更好、更容易用于射频测试?  

    谢谢你。

    -调光-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimas,
    有关 WL18xxMOD COM8卡的更多详细信息、请参阅以下链接

    www.ti.com/.../tidc-wl1835modcom8b
    www.ti.com/.../WL1837MODCOM8I

    两者的主要区别在于、基于 WL1837MOD 的 COM8支持5GHz 和2.4GHz 频带。 WL1835MOD 仅支持2.4GHz 频带。 有关详细信息,请参阅以上链接。

    谢谢
    Saurabh