This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:前台和后台扫描行为

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789899/linux-wl1807mod-foreground-and-background-scan-behavior

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

您好!

是否有方法可以确定是否在驱动器中启用了后接地扫描?  

如果 在驱动程序和 wpa_supplicant 中禁用了后台扫描、  则如果器件连接到 AP、是否会发现另一个 AP?  

此致、

Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否检查 WPA 日志消息以查看是否启用了 bg 扫描?
    也请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../2614041

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在完全禁用 bgscan 的情况下进行检查、并查看连接状态下的扫描结果。

    此外、是否有方法可以在 wpa_supplicant 中禁用 bgscan、但可以在驱动程序中启用它? 如果是、如何确定是否在驱动程序中启用了它?

    此致、

    Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johncy
    如您所述,background/bgscan 是在请求程序中实现的,而不是在驱动程序中实现的。 默认情况下、无法在驱动程序中启用该功能。

    谢谢
    Saurabh