This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHCC3220MODASF:UART 读取问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/792402/compiler-launchcc3220modasf-uart-read-problem

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试使用 uart1 (引脚58和59)读取数据、但我无法读取数据、代码中没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHCC3220MODASF 上的引脚 P58_GPIO_03和 P59_GPIO_04通过运算放大器 OPA4342EA 连接到 ADC 缓冲器。 为了能够将此引脚用作数字引脚、您需要进行硬件修改。

    对于 P58_GPIO_03:
    -连接 R90位置
    -移除 C29、R92、R94、R96

    请参阅 www.ti.com/.../swrc342上的原理图

    1月