请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHCC3220MODASF 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试使用 uart1 (引脚58和59)读取数据、但我无法读取数据、代码中没有错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试使用 uart1 (引脚58和59)读取数据、但我无法读取数据、代码中没有错误。
您好!
LAUNCHCC3220MODASF 上的引脚 P58_GPIO_03和 P59_GPIO_04通过运算放大器 OPA4342EA 连接到 ADC 缓冲器。 为了能够将此引脚用作数字引脚、您需要进行硬件修改。
对于 P58_GPIO_03:
-连接 R90位置
-移除 C29、R92、R94、R96
请参阅 www.ti.com/.../swrc342上的原理图
1月