This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:关于 WiFi AP 模式中的动态通道变化。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791956/rtos-cc3220moda-about-dynamic-channel-change-in-wifi-ap-mode

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

可以在 AP 模式下更改 CC3220的 WiFi 通道。
请告诉我如何动态更改它。

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    AP 模式的通道可通过 API sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、sl_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、...)进行设置。 更改设置后、需要重新启动 NWP。

    您可以使用 API 进行网络扫描- sl_WlanGetNetworkList(),并根据返回值(找到的每个网络的 RSSI)选择最适合您的用途的通道。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢回答。

    我想再次询问您是否有以下问题。

    此致、
    da