This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 Wi-Fi 音频应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790043/cc3200-cc3200-wi-fi-audio-application

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254CC3220S

您好,

我们计划将"CC3200 Wi-Fi 音频应用程序"用于音频传输,但希望 仅使用一 个 Launchpad 板,并通过台式机上运行 WebRTC 的路由器流式传输音频。

需要帮助来实现应用。 C3200的任何 API 是否都可用、从而使音频传输与 WebRTC 兼容

还需要有关应用所需的 CC3200最佳串行闪存大小的帮助, 代码是否可以容纳 在4MB (512k x 8) 内存中,或者我们应该使用 8MB (1M x 8)内存。

谢谢

Abhinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinay、

    遗憾的是、我们没有 WebRTC 实施的任何参考资料。 您需要自行移植/创建此文件。

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince,

    需要有关另一个相关项目的帮助。

      CC3220上还有另一个解决方案“CC3220集成解决方案”,用于为音频/视频流应用提供系统解决方案  

    http://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE?keyMatch=cc3220&tisearch=Search-EN-Products#Technical 文档

     

    只需检查 上述应用程序代码的相关信息  

    1.如果可以修改代码库以仅将其用于通过 Wi-Fi 进行音频流式传输。

    2.由于  我们希望使用 TLV320AIC3254音频编解码器进行音频采集,因此代码可以与“CC3200 Wi-Fi 音频应用”集成以进行音频采集。

    3. CAN 代码可在 CC32000-LAUNCHXL (SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad)和 CC3200AUDBOOST (BoosterPack 板)硬件上运行。

    4.现有应用程序的当前代码二进制大小是多少 ,例如 小于500KB 或500KB 至750KB 或(它已在具有1MB 串行闪存的演示板上实现)

     

    此致

     

    Abhinay

     

    代码的二进制大小 (已在具有1MB 串行闪存的演示板上实现)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinay、

    1. 2. 是的、但需要一些理解和改进。 此音频视频示例还具有用于音频的 RTP 层协议。

    3.我相信 CC3200和 CC3220都有版本

    4.不确定、但我相信它可以在 CC3220S 上运行、因此小于256 KB。


    谢谢!

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vince