This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200音频/视频流应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791049/cc3200-cc3200-audio-video-streaming-applications

器件型号:CC3200

您好的团队,

需要以下方面的帮助

  CC3220上有一个解决方案“用于 CC3220的集成解决方案”,用于为音频-视频流应用提供系统解决方案  

http://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE?keyMatch=cc3220&tisearch=Search-EN-Products#Technical 文档

 只需检查 上述应用程序代码的相关信息  

1.如果可以修改代码库以仅将其用于通过 Wi-Fi 进行音频流式传输。

2.由于  我们希望使用 TLV320AIC3254 音频编解码器进行音频采集,因此代码可以与“CC3200 Wi-Fi 音频应用”集成以进行音频采集。

3. CAN 代码可在 CC32000-LAUNCHXL (SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad)和 CC3200AUDBOOST(BoosterPack 板)硬件上运行、仅用于音频流

4.现有应用程序的当前代码二进制大小是多少 ,例如 小于500KB 或500KB 至750KB (已在具有1MB 串行闪存的演示板上实现)

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinay:
    如果您希望将视频流示例的一部分重复用于使用单独的编解码器的音频流、那么就 RTP/RTSP 层而言、它应该有一些用途、但仅此而已。 最好将 Wi-Fi 音频示例用作代码库。我的 CCS V8上的可执行文件大小为162 KB。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinay:

    对第4点只需一个注释。 在 CC3200器件上、代码从 RAM 执行。 器件仅具有256KB RAM。 您需要将所有代码和其他 RAM 内容(堆、堆栈、缓冲区)放入此 RAM 中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan