This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:关于 TIDEP-0083的错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790937/launchcc3220modasf-about-error-of-tidep-0083

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0083

您好、Michael、

 

我们有机会向客户展示演示(TIDEP-0083)。

那么、您能否在下面的 E2E 主题中分享您的调查结果?

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/742570/2779998#2779998

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    我刚才尝试运行了演示、如果我提供了 DST 根 CA X3证书、它就能正常工作。
    请按照我在 e2e.ti.com/.../2531683上的说明进行操作
    并将所需的 DST 根 CA X3证书刷写到器件中。

    请告诉我这是否不起作用。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

     

    根据您的建议运行演示似乎很成功。

    谢谢你。

     

    --

    此致、