This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:能否告诉我生成[ ibm_watson_key.txt ]的最新方法?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789258/cc3220sf-launchxl-could-you-please-tell-me-the-latest-way-to-generate-the-ibm_watson_key-txt

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0083


您好!
我想演示基于 TIDEP-0083的语音识别:C5545+CC3220MOSDASF。
我将尝试执行第3.1.2.3.1章。

那么、您能否告诉我生成[IBM_Watson_key.txt]的最新方法?
我正在阅读以下 PDF、但今天的第36页与我的情况不同。
www.ti.com/.../tidudh8a.pdf

[tidudh8a.pdf:第36页]


"URL":"stream.watsonplatform.net/.../api"、
"用户名":"我的用户名"、
"密码":"我的密码"

[我的案例]


 "apikey":"***"、
 "IMA_apikey_description":"Auto generated apikey during resource-key operation for instance -***"、
 "IMA_apikey_name":"***"、
 "IMA_Role_CRN":"***"、
 "IAM_ServiceID_CRN":"***"、
 "url":"***"

我的意思是、未找到用户名和密码、因此我无法继续。
或者、我们可以忽略凭据、只需从我们的电子邮件地址和 Bluemix 密码生成字符串"username:password"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会分享我的测试结果。 看起来不成功。

    请问您有什么问题吗?

    -我说"您好、蓝精灵、德州仪器。"

    因此,OLED 显示“蓝色精灵”,然后显示“(无响应)”。

    - TeraTerm 屏幕如下所示。

    (二

          CC3220语音识别演示应用

    -版本0.03.08.01 -

    (二

    开始录音!

    SimpleLinkInitCallback:在角色0中启动

    IBM Watson API 密钥:

    基本***

    已成功加载!

    连接到 AP simplelinktest 的.@STA,BSSID 为**:**:**:**:**

    获取.@IPv4:IP =*.*.*.*

    网关=*.*.*.*

    已准备好执行网络任务

    缓冲器已满! 发送音频数据

    SL_SOCKET_ASYNC_EVENT 套接字事件2、请重新启动

    与服务器的连接失败。 错误(-102)

    函数[ConnectToHTTPServer]中第[833]行的错误[-2011]

    HTTP POST 开始:

    无法发送 HTTP POST 请求标头。

    HTTP POST 失败。

    HTTP 帖子结束:

    开始录音!

    ----

    接下来、作为试用、我故意使用了错误的密码。 结果完全相同。 因此、我认为这一点可能不是密码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 IBM 语音识别演示中遇到的问题是一个已知问题。 此错误与到 IBM 的 TLS 连接不成功有关、因为在连接期间无法验证 IBM 服务器传递的证书链。 该错误与错误的密码没有关系、我可以在调试中知道这一点。

    虽然我没有一个可以承诺解决的时间表,但这一问题仍在研究之中。 如果您还想在终端上尝试调试此内容、可以尝试使用最新 SDK 中的较新 HTTP 库来执行相同的 IBM 连接。 SDK 中有一个 http_get 示例、您可以修改该示例以执行 IBM 服务器所需的 POST 请求。 如果您可以将该帖子发送给使用最新 HTTP 库/SDK 版本的 IBM、则可以考虑将当前演示中的过时库替换为最新的库。

    如果您需要进一步澄清或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、
    感谢您的回答。
    老实说、代码工作对我来说很困难。

    顺便说一下、TI 是否有任何其他转录解决方案可 供我们快速试用? 甚至其他董事会也会受到欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我再次尝试演示并使其正常工作。 显然需要新的根 CA 证书。 在此处查看我的帖子:
    e2e.ti.com/.../2926452

    此致、
    Michael