This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831功率耗散

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789730/wl1831mod-wl1831-power-dissipation

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的 TI:

  我的客户想要了解 WL1831功率耗散信息:

  1、当 WL1831仅在 BT 模式下工作时、消耗的最大电流是多少?

  2、 当 WL1831仅在2.4G WLAN 模式下工作时、消耗的最大电流是多少?

  3、当 WL1831同时在 BT 和2.4G WLAN 模式下工作时、 消耗的最大电流是多少?

  TI 是否有测试报告、在测试环境或测试模式中包含相应的电流损耗?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    您能帮助检查我的问题吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这些问题的答案在很大程度上取决于您要寻找的用例。 我将尝试回答有关最耗电的用例/工作模式的问题。

    [引用 USER="Eric Shen42]1、当 WL1831仅在 BT 模式下工作时、消耗的最大电流是多少?[/引用]

    请参阅 WL1831MOD 数据表的蓝牙 BR 和 EDR 动态电流部分。 仅 BT 模式下的最高电流消耗是针对全吞吐量 BR ACL TX:TX-DH5用例。 根据模块数据表、典型电流消耗(平均值)约为50mA。

    [引用 USER="Eric Shen42]2、 当 WL1831仅在2.4G WLAN 模式下工作时、消耗的最大电流是多少?[/引用]

    对于 WLAN、校准期间可消耗最大峰值电流850mA。 有关更多详细信息、请参阅 WL1831MOD 数据表中的表6-1 WLAN 性能参数。

    [引用 USER="Eric Shen42"] 3、当 WL1831同时在 BT 和2.4G WLAN 模式下工作时 、消耗的最大电流是多少?

    对于系统设计期间的功率预算计算、您可以使用这2种极端情况的总和来计算同步 BT 和2.4GHz WLAN 模式下消耗的最大电流。

    此致、

    Vihang