This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:测试机构使用 Keysight E6640A 进行灵敏度测试、无 RSSI 数据

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789900/wl1831mod-no-rssi-data-at-test-house-using-keysight-e6640a-for-sensitivity-testing

器件型号:WL1831MOD

客户在自己的板上本地运行 calibrator wlan0 wl18xx_plt get_rx_stats 时没有问题、如以下文档所述:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_RX_Testing#Examples

但是、远程测试机构报告说、他们使用 Keysight E6640A 在同一客户硬件上获得的 RSSI 为零

RX 统计信息(状态0)

接收的数据包总数:3454

FCS 错误:            0

MAC 不匹配:          0

正常数据包:          3454

平均 RSSI (SOC):    0

平均 RSSI (ANT):    0

PER:                   0.000000    # PER =总不良/总接收量

 

已建议他们使用 上述链接中提到的 MAC 地址。 相信这两种测试都是进行的(客户不在 本地使用 Keysight E6640A)。

对于使用 Keysight E6640A 进行灵敏度测试、我们还应该建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我将在这里关闭它、因为我们已经脱机了。 让我们继续讨论电子邮件

    谢谢、
    Riz