This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:路由器关闭时的 RSSI 值

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790972/ccs-launchcc3220modasf-rssi-value-when-router-is-off

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我通过 CC3220每秒获取 RSSI。
正常运行期间没有问题。
但是,sl_WlanGetNetworkList 返回先前的值,即使路由器已关闭且无线电波丢失。
是否有办法解决这个问题?
环境为 simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05。
提前感谢您。

H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 NWP 指南第3.7.2节、调用 sl_WlanGetNetworkList 仅在系统中没有扫描结果或扫描结果超过20秒时触发扫描。 在同一节中、它讨论了如何使用自定义间隔设置扫描策略。 您是否尝试过这样做?

    NWP 指南: www.ti.com/.../swru455e.pdf

    Jesu