This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:一次间歇性模式需要多少电流?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790911/cc3135-how-much-current-does-it-need-for-one-time-intermittently-mode

器件型号:CC3135

您好!

 一次间歇性模式需要多大的电流? 111uA?

2. 在 http://www.ti.com/lit/an/swra594/swra594.pdf 上,它可能在 第 2.5.2.2和 2.5.2.3章中有一些写错?  

  间歇  µA 为1.13mA、高于始终连接模式567.98 μ A。  测试用例是什么?

3.我的客户使用的是1500mAh 的3V 锂电池。   在间歇性模式下工作、唤醒后以12小时间隔发送一个字节数据、5uA 产品平均电流、不包括 CC3135。 添加 CC3135后、它可以工作多长时间? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    对于中间连接(请参阅电源测量指南中的模式)、您将从 AP 断开并每 x 秒重新连接一次。 对于始终保持连接、您始终使用长睡眠间隔(LSI)连接到 AP。

    对于 LSI 模式、在空闲连接时、功耗可达到约350uA。 您可以通过修改功率测量示例对此进行测试、并查看可以获得的电流测量值。

    此致、
    Vince