This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:我应该在 CC3220中使用哪种电源策略?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790631/cc3220s-what-kind-of-power-policy-should-i-used-in-cc3220

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:CC3120

用于物联网设备的 CC3220、它应该连接到 AP、我使用 NWP 的低功耗策略、但 它偶尔会与 AP 断开连接。 我在"CC3120、CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredInternet-on-a chipTm网络子系统电源管理"中发现,此电源策略适用于使用收发器模块但未连接到 AP 的应用。 那么、我应该使用正常(默认)电源策略而不是低功耗策略吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我看到这是一篇与这里所做的文章重复的文章:
    e2e.ti.com/.../790609

    我将对该帖子做出响应并关闭该帖子。

    此致、
    本·M