This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:适用于网络服务器的 MSP432 CC31xx 示例

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790134/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-msp432-cc31xx-example-for-webserver

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

您好、查姆斯、

我正在寻找一个由 SimpleLink SDK (MSP432和 WIFI CC31xx 插件)支持的网络服务器应用示例(就像我们在 CC32xx OOO 上所做的那样)。

你能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、

    对于此 Web 服务器、您是否在寻找像 CC32xx 上的内部 HTTP 服务器那样的 Web 服务器?
    在这种情况下、Wi-Fi 插件中支持开箱即用。 CC31xx 与 CC32xx 中的 HTTP 服务器相同、因此您可以使用相同的 API 来设置服务器并处理 HTTP 请求。 如果您在 Wi-Fi 插件中查看 local_ota 示例、它将具有在 CC31xx 上运行的 HTTP 服务器、用于演示 OTA 更新。 此 OTA 应用程序与 CC3220 SDK 中的等效应用程序非常相似、并展示了如何轻松地将 CC32xx 上的 Web 服务器应用程序调整为 CC31xx +其他 MCU。

    如果您需要进一步了解 Wi-Fi 插件中 HTTP 服务器的可用代码、或者您的问题是有关在主机 MCU 上运行而不是在 CC32xx 上运行的 Web 服务器、请告诉我。

    此致、
    Michael