This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:ASK UART 透明示例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/788448/cc3135-ask-uart-transparent-example

器件型号:CC3135

我们是否有 CC3135的 UART/Wi-Fi 透明示例? 谢谢。

此外、在构建电源管理项目时还会出现以下错误。

***电源管理用例选项:***

    1) 1)休眠

    2)用于 LPDS

    3)用于收发器模式

    4) 4)间歇性连接

    5) 5)用于始终保持连接

请输入您的电源管理用例选择: 3)

每通道的数据包数

1

数据包大小[50-1400字节]

50

通道间延迟[以毫秒为单位]

100

分组无线上网率

       1) 1) sl_WLAN_RATE _1M

        2) 2) SL_WLAN_RATE _ 2M

        3) 3) SL_WLAN_RATE _5_5M

        4) 4) SL_WLAN_RATE _11M

        6) SL_WLAN_RATE _ 6M

        7) 7) SL_WLAN_RATE _9M

        8) SL_WLAN_RATE 12M

        9) SL_WLAN_RATE 18M

        10) 10) sl_WLAN_RATE _24M

        11) SL_WLAN_RATE _36M

        12) SL_WLAN_RATE 48M

        13) sl_WLAN_RATE _54M

        14) SL_WLAN_RATE _MCS-78_0

        15) sl_WLAN_RATE _MCS-78_1

        16) sl_WLAN_RATE _MCS-78_2

        17) SL_WLAN_RATE _MCS-78_3

        18) SL_WLAN_RATE _MCS-78_4

        19) SL_WLAN_RATE _MCS-78_5

        20) SL_WLAN_RATE _MCS-786

        21) SL_WLAN_RATE _MCS-787

8)

十六进制通道掩码[例如、通道1、6、11为421]

421.

从最大值回退功率[0-15dB]

10.

周期周期[以秒为单位]

2.

两个周期之间的最低功率级别

        1)用于关断(nRESET 应在 MSP*.c 板文件下的 gpioPinConfigs[]中进行配置)

        2) 2)对于休眠模式(NHIB 应在 MSP*.c 板文件下的 gpioPinConfigs[]中进行配置)

        3)对于 LPDS  

3)

错误:queueMsg = 0

函数[configSimplelinkToUseCase ]中第[901]行的错误[-1]  

配置为所选电源管理用例的器件。

无法启动设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我不理解您的问题。 您能描述一个 WiFi/透明示例吗? 此外、您是否参考了列出所有这些字段的功率测量示例?

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    有两个问题。
    UART/Wi-Fi 透明示例意味着 Wi-Fi 模块、它将数据从 UART 接口传输到 Wi-Fi。 外部 MCU 通过 UART 将数据发送到 CC3135、然后将其与 Wi-Fi 格式数据一致。 它是 UART/Wi-Fi 桥接器。
    2.调试电源测量项目、如上所述、它具有构建错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    对于 CC3135、您可以通过 SPI 或 UART 对其进行控制。 我们提供了 MSP432的示例、展示了其工作原理。(dev.ti.com/.../

    2.您是否对该示例进行了任何编辑? 您使用的是哪个 SDK 版本? 这适用于 CC3135或 CC3235?

    此致、
    Vince