This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:Antenna2设置

Guru**** 2790025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/788398/wl1807mod-antenna2-setting

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们想知道以下关于 WL1807 5GHz 天线选择的两点。

我们的客户希望使用 RTTT-Tool 配置来自 ANT2的输出5GHz 射频信号。
它只能选择“Auto”(自动)或“Ant1”(天线)作为天线选择,但无法从 Ant2发送测试吗?

是否可以将 ANT2设置为主天线?
在 AP 模式下、分集功能被关闭、因此我们认为它将仅是一个天线的发送和接收。
他们想要有意设置 ANT2、是不是可行的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在应用模式下、您只能将有意天线设置为 ANT1。 无法将主信号发送到 ANT2。 我们的 FW 不允许这样做。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz