This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODS 引脚是否与 CC3200MOD 兼容?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3235MODS, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/788425/cc3235mods-is-cc3235mods-pin-compatible-to-cc3200mod

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:CC3200MODLAUNCHCC3235MOD

尊敬的先生:

  我们当前的 PCB 板可与 CC3200MOD 完美配合。  我们希望采用 CC3235MODS 的5GHz 802.11a 功能。   CC3235MODS 是否与 CC3200MOD 引脚兼容?

感谢你能抽出时间。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    请按照所列顺序参阅以下清单:

    1) 1) CC3x20设计检查清单: www.ti.com/.../swru462
    2) 2) CC3x35设计检查清单: www.ti.com/.../swru552

    第一个检查清单包含从 CC3200MOD 到 CC3220MODx 的模块迁移指南(查看"migration (迁移)"选项卡)。 第二个检查清单提供了从 CC3220MODx 到 CC3235MODx 的迁移指南。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

      感谢您提供详细信息。  我们似乎需要更加关注2.4GHz 和5GHz 的天线。  双频带天线是否有任何文档或指南?

      最重要的是、您是否有时间线可以订购 CC3235MODS 进行大规模生产?

    非常感谢。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    目前、我们仅将 LAUNCHCC3235MOD RevE2作为双频带天线规格的"指南"。 此 EVM 上的芯片天线是 Ethertronics M830520。

    当 CC3x35MOD 器件正式发布时、我们将提供证书报告、其中将列出用于利用模块认证的认可天线。

    感谢您关注 CC3235MOD、但遗憾的是、我无法披露我们的发展蓝图等信息。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

      感谢您提供清晰的信息。

    此致、

    Luke