This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:如何在 AP 模式下设置启用5GHz 通道?

Guru**** 2547460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/788331/cc3235s-how-to-set-enable-5-ghz-channel-on-ap-mode

器件型号:CC3235S

您好,

如何设置在 AP 模式?上启用5GHz 通道

用户指南仅提供 启用 5GHz 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    您需要通过 sl_WLAN_AP_OPT_CHANNEL 选项设置正确的通道(5GHz 范围)。 请参阅第54页的 SWRU455G。

    我个人没有对此进行测试、但在这种情况下、文档很清晰。

    1月