This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:Wi-Fi 在100秒后与采用安全类型 EAP TLS 的 WPA 企业网络断开连接

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/865475/cc3220moda-wi-fi-disconnects-after-100-seconds-from-wpa-enterprise-network-with-security-type-eap-tls

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我们一直在使用 CC3220MODASF 在我们自己的硬件设计上开发基于"HttpGet"项目的 Wi-Fi 客户端应用程序。 在尝试向应用程序添加 WPA Enterprise 安全性时,我们遇到了一个问题。 客户端使用所需的证书和密钥成功连接到企业网络。 但是、从初始连接建立起100秒后、器件会收到一个 SimpleLinkWlanEventHandler 回调、其中 id sl_WLAN_EVENT_DISCONNECT 和 Data.Disconnect ReasonCode sl_WLAN_DISCONNACT_FRAME_FRAME_FROM NONAUTH_STA。 同样的回调会再接收四次、原因大致相同、每30秒一次。 在第五次回调之后、进行了第六次回调、id sl_WLAN_EVENT_PROVISIONING_STATUS 的 Data.ProvisioningStatus.ProvisioningStatus 为 SL_WLAN_PROVISIONING_ERROR_ABORT_HTTP_SERVER_DISABLED。

我已经尝试过前面提到的有关 PM 策略使用函数的解决方案:sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM、sl_WLAN_Aways_on_policy、NULL、0)。 但是、它不会改变任何东西、问题仍然存在。 我已经测试了使用另一台客户端(我的笔记本电脑)连接到网络、以查看这是关于路由器还是 RADIUS 服务器。 笔记本电脑上的连接不会丢失、因此我相信网络和 RADIUS 服务器工作正常。

为了确保这不是由我们的部分应用程序代码引起的,我在纯 HttpGet 项目上实施了 WPA Enterprise 安全部分,问题完全相同。 我已将最新的 SDK 3.30.1.02与 XDC 内核3.60.24结合使用、但我也使用以前的 SDK 进行了测试、以查看是否有任何更改。 我找到的唯一解决方案是、在我收到第一个使用 SL_WLAN_DISCONNECT_FRAME_FRAME_FROM NONAUTH_STA 的回调后、立即使用 sl_Stop 和 sl_Start 来重新启动 NWP。 但这并不是一个解决方案、因为每100秒重新连接网络对于我们的应用来说是不可接受的。

请告诉我可以对这个问题做些什么以及为什么会发生这个问题。

最棒的

欧格尔肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    此问题听起来类似于 E2E 上最近报告的另一个问题:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/855614#pi320995=2

    在该线程中、似乎 EAP 服务器和 CC3200之间的重新身份验证导致了问题。 虽然 CC3200和 CC3220使用的 NWP 代码不完全相同、但此处也可能是如此。

    如果您可以按照此处的说明收集 NWP 日志、以便我查看并查看是否是这种情况、那将会很好: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs

    此外、如果您可以检查 AP + RADIUS 服务器设置以查看重新身份验证间隔的设置、这也很有用。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我已经阅读了您发送的另一个问题、但在这种情况下、每500分钟会断开一次、在我们的情况下、它恰好是在100秒后断开连接。

    此外、在我们的案例中、服务器似乎没有任何问题、因为笔记本电脑(Windows 10)、Android 或 iOS 设备等其他客户端可以保持与 AP 和服务器的连接超过100秒。 断开连接仅发生在 CC3220上。

    我正在附加 NWP 日志、以便您可以检查导致问题的原因。

    我在 Radius 服务器和 AP 设置上随处可见、以找到更改重新认证间隔的参数、但没有? 我们将 TP-Link 用作 Radius 服务器的 AP 和 ClearBox。

    最棒的

    欧格尔肯

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2019_2D00_12_2D00_16_5F00_11_2D00_35_2D00_32.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    在另一个问题中、客户体验每500秒或每10分钟断开一次。 这使得它在时间上与您的案例相当。

    查看日志、问题似乎确实是您被 AP 取消身份验证。 应根据 EAP 服务器提供的时间在您用来重新验证身份的 AP 上设置一些设置。 很遗憾,我不熟悉您在设置中可以找到该设置的位置,因为我使用 Cisco + FreeRADIUS 设置进行 EAP 测试。

    但是、我将使用 CC3220器件对此进行测试、看看我是否可以重复您的问题。 我应该能够设置我的 EAP 服务器来重现您的100秒重新授权周期,并查看它是否在我的末尾发生在明天。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的所有解释。 我们一方仍然存在这一问题。 我想问您是否能够重复 Cisco + FreeRADIUS 设置的问题。 如果不是、我们可能需要更改 AP 品牌和/或 RADIUS 服务器。

    此致、

    欧格尔肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    在我的测试中、CC3220的失败方式与 CC3200的失败方式不同。 但是,我仍在调整 Cisco + FreeRADIUS 设置,因为从我对问题和 NWP 代码的理解来看,CC3220很有可能出现同样的故障。 明天我将需要运行另一组测试和半径设置、以查看是否可以重现此问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    我想告诉您、我还没有能够重复您的问题、但我仍在处理该问题。 您是否碰巧有 CC3200 LaunchPad? 如果您这样做、您可能会在您的终端上进行测试、以确认您看到的问题是否确实是我认为的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉我迟到了。 我们手头有更紧迫的议题。 遗憾的是、我们没有任何 CC3200 LaunchPad 可用。 但是、我们将更改为 CC3235、我可以在 CC3235上测试相同的设置。 这会对您有什么影响吗? 谢谢。

    最棒的

    欧格尔肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    不可以、CC3220和 CC3235对 EAP 连接过程使用类似的代码、而 CC3200的 EAP 处理代码略有不同。 借助 CC3200及其 NWP 连接日志、我可以更好地查看问题是否是疑似的重新身份验证问题。 不过、感谢您的报价。



    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    实际上、在 CC3235上测试代码可能会很有用。 我们对此进行了调查、发现 EAP 重新身份验证可能存在一个问题、该问题仅影响 CC3220、而不影响 CC3235。 因此、如果您可以在 CC3235上运行同样的测试、我们将不胜感激。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    在您发布帖子后、我再次测试了 WPA 企业连接。 我希望保持设置完全相同、以查看 CC3235与 CC3220的效果。 但是、我之前测试过的前一个 AP (即 TP-LINK Archer VR300)不能再次用于测试、因此这次我不得不使用 TP-LINK EAP245 V3作为 AP。

    在我的计算机上设置 Radius 服务器后、我尝试了与 CC3235的连接、问题得到了解决。 CC3235从未收到任何断开连接事件。 然后、我想知道是 CC3235做出了改变、并使用 CC3220测试了相同的代码。 使用 CC3220也可以解决此问题、但它未收到任何断开事件。

    这表明、问题可能是我无法再比较的 AP 设置、或者是 CC3220对重新身份验证过程的响应、而我无法像以前一样进行复制。 如果我使用的前一个 AP 可用、我将再次对其进行测试以进行比较。 但现在我只能告诉您。 重要的是、我们具有 WPA 企业设置的工作状态。 )

    非常感谢你的帮助。

    最棒的

    欧格尔肯