This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:BOOSTXL-CC3135:支持 CC3135的 AWS FreeRTOS

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/866148/re-boostxl-cc3135-aws-freertos-with-cc3135

主题中讨论的其他器件:CC3135CC3220SF

您好!

感谢您的参考、

我们已成功将 cc3135与 L496控制器集成。 并通过 WiFi 模式(AP 和基站模式)验证、工作正常。

现在、我们尝试将 AWS FreeRTOS 集成到 L496

将 CC3135 WIFI 堆栈连接到 AWS FreeRTOS、以 CC3220SF 为参考(AWS 为 CC3220SF 提供的 SDK、而 SimpleLink 接口对于 CC3135和 cc3220SF 是相同的)。 在此、我们将执行 MQTT 演示示示示示示示例。

Wi-Fi 正在初始化并能够连接到接入点、MQTT 演示正在初始化。 但证书处理有问题。 显示的错误为"TLS 握手失败"(SL_ERROR_BSD_ESECBADCAFILE)。 并借助错误编号(-456)发现这是因为 CA 文件不正确。 RootCA 证书从 AWS 控制台下载并添加到 credential_keys 头文件(这是用于 AWS FreeRTOS 的参考文件)中。

此处的查询是添加这些证书的正确方法、以便它可以与 AWS 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试遵循我们的 AWS 指南? 它讨论了查找位置以及如何添加证书。

    链接 此处

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到您的声音、因此我会假设您已经解决了您的问题。 如果您没有、请在此处回复我之前的问题。 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu