This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:Micropython 移植错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/868694/cc3200-launchxl-micropython-porting-error

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

你(们)好

 有人可以就 CC3200 MICROPYTHON 移植支持为我提供帮助吗?  

我关注了 TI/wiki 部分并通过 Cygwin 完成了该部分、但无法生成引导加载程序/.bin 映像、

在这两者之间发生错误,如下所示。

Lenovo@Desktop-0GNP05U /cygdrive/c/Users/Lenovo/AppData/Local/micropython-1.10/ports/cc3200
$ make BTARGET=bootloader BTYPE=发行版 Board=LAUNCHXL
在您的环境中使用 make V=1或设置 build_verbose 以增加构建详细信息。
cc ./../lib/utils/printf.c
./../lib/utils/printf.c:105:5:错误:'_gi_vsnprintf'指定的限制
性属性小于其目标'vsnprintf':'nnnull'、'noslate'[-Werror=missing
-attributes]
105 | int _ gi_vsnprintf(char * str、size_t size、const (
sweak )、*fattribute )
| ^~~~~~~~~~~~~~μ A
./../lib/utils/printf.c:108:5:注意:此处声明的'_gi_vsnprintf'目标
108 | int vsnprintf (char * str、size_t size、const char * fmt、va_list ap){
| ^~~~~~~~~μ A
cc1.exe:所有被视为错误的警告
都会导致:***[./../py/mkrules.mk:47:BOOTMGR/build/LAUNCHXL/release/lib/utils/printf.o]错误1

相同的 plz 支持。