请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3200
你(们)好
有人可以就 CC3200 MICROPYTHON 移植支持为我提供帮助吗?
我关注了 TI/wiki 部分并通过 Cygwin 完成了该部分、但无法生成引导加载程序/.bin 映像、
在这两者之间发生错误,如下所示。
Lenovo@Desktop-0GNP05U /cygdrive/c/Users/Lenovo/AppData/Local/micropython-1.10/ports/cc3200 $ make BTARGET=bootloader BTYPE=发行版 Board=LAUNCHXL 在您的环境中使用 make V=1或设置 build_verbose 以增加构建详细信息。 cc ./../lib/utils/printf.c ./../lib/utils/printf.c:105:5:错误:'_gi_vsnprintf'指定的限制 性属性小于其目标'vsnprintf':'nnnull'、'noslate'[-Werror=missing -attributes] 105 | int _ gi_vsnprintf(char * str、size_t size、const ( sweak )、*fattribute ) | ^~~~~~~~~~~~~~μ A ./../lib/utils/printf.c:108:5:注意:此处声明的'_gi_vsnprintf'目标 108 | int vsnprintf (char * str、size_t size、const char * fmt、va_list ap){ | ^~~~~~~~~μ A cc1.exe:所有被视为错误的警告 都会导致:***[./../py/mkrules.mk:47:BOOTMGR/build/LAUNCHXL/release/lib/utils/printf.o]错误1
相同的 plz 支持。