This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:使用“保持活动(&quot)”保持连接;

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/868247/wl1835mod-keep-connection-using-keep-alive

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

我的客户正在使用 AM3358和 WL1835MOD。
不使用 Wi-Fi 时、与 AP 的通信断开。 客户希望保持联系。

问题:
即使他们不使用 Wi-Fi、他们能否继续保持活动状态/看门狗发送到接入点?

WILINK8-WIFI-NLCP-SP vR8.7SP3 (可能)

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在活动期间,WiLink8驱动程序不会单独与 AP 断开连接。 此决定由上层作出。 我们不能就此发表评论,因为它不在我们手中。  客户可以在其最终检查设置策略、并可以按照建议实施保持活动、以查看其是否有用

    谢谢

    Saurabh