This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220SF-LAUNCHXL:编译时发出警告

Guru**** 2588355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867891/compiler-cc3220sf-launchxl-warnings-while-compiling

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

在编译 PortableWIfi 示例时、我收到以下警告

警告#16032-D:目标文件具有不兼容的 wchar_t 类型("C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/gcc/Release/slnetifwifi.a "=--wchar_t=32、"./console.obj"=-wchar_t=16)
警告#10247-D:创建输出段".data.slNetIfConfigWIFW"、不包含段规范
警告#10247-D:创建输出段".rodata.StartSectName"、不包含段规范
警告#10247-D
:不包含输出段#d.slnetwius.text 段:没有输出段#10247-d.text 段警告#10247-d.d.d.output.d.section.d.section.slicrod.d.section.d.output.d.section.d.d.section.section.sb
在没有 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_close":在没有 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_bin"在没有 SECTIONS 规范
的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_connect"警告#10247-D:在没有 SECTIONS #10247-D 的
情况下创建输出段".slNetIfWifi_text.text 警告#.slId.text 段:创建输出段#10247-d"
在没有 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_setSockOption":在没有 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_getSockOpt"
在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".text.slNetIfWifi_getSockOpt"警告#10247-D:在没有 output.slnet.text 段的情况下创建
输出段#10247-D
:未创建输出段#.slnet.text 段"警告#.slnetivwifWifi_d.slic.slnet.text 段:在没有 SECTIONS 创建不带 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的输出段".text.slNetIfWifi_SendTo":创建不带 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的输出段".text.slNetIfWifi_sockstartSec"
不带 SECTIONS 规范警告#10247-D:创建输出段".text.slNetIfUfWifi_sockstartSec"不
带 SECTIONS 警告#10247-D:创建输出段#10247-D:创建输出段#.slot.text 段#mode.de-ines.text 段"
创建不带 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的输出段".text.slNetIfWifi_getIPAddr":创建不带 SECTIONS 规范
警告#10247-D 的输出段".text.SlNetIfWifi_loadSecObj"而不带 SECTIONS 规范 

请帮助

arning #16032-D:目标文件具有不兼容的 wchar_t 类型("C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/gcc/Release/slnetifwifi.a "=-wchar_t=32、"./console.obj"=-wchar_t=16)警告#10247-D:创建输出段".data.slNetIfConfigWIFW"而没有段说明警告#10247-D:创建输出段".rodata.StartSectionOptName"而不是 socicisd"警告#10247-D:创建输出段 创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D 的输出段".text.SlNetIfWifi_close":创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建输出段".text.SlNetIfWifi_bin"而不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建输出段".text.slnetifWifi_bin"而不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建输出段#.text 段:未带输出段说明 创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D 的输出段".text.slNetIfWifi_setSockOpt":创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 说明的输出段".text.slNetIfWifi_getSockOp"不带 SECTIONS 说明的输出段#10247-D:创建输出段#.text 段:未带#WIFI_Section.slicd.text 段警告#10247" 创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D 的输出段".text.slNetIfWifi_SendTo":创建不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建输出段".text.slNetIfWifi_sockstartSec"而不带 SECTIONS 说明警告#10247-D:创建输出段".text.slnetifWifi_s/sockBytines1.dise.d_stisd". 创建不带 SECTIONS 说明的输出段".text.slNetIfWifi_getIPAddr"警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 说明的输出段".text.slNetIfWifi_getConnectionStatus"警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 说明的输出段".text.LoadNetIfWifi_SlObj"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    PortableWifi 是什么意思? 您是否在便携设备示例中添加了 wifi?

    确保您使用的是同一 SDK 中的所有组件(示例代码+库)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查并尝试重做...

    每次我做示例时、我都会遇到不同的问题。

    我正在使用便携示例并添加 Portable + WIFI 教程中的文件。

    我正在尝试通过与另一个控制器的 UART 通信来完成 http 服务器和网页任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您可以查看 AT Command 示例、该示例可在启用 Wi-Fi 的情况下实现与其他控制器的通信(通过 UART)。

    检查代码后、您将能够根据需要添加/更改命令和功能(适用于 HTTP 服务器用例)。 您可以使用现有命令启用 HTTP 服务器模式、但您可能希望更改/简化外部接口(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru534b/swru534b.pdf)。

    NetworkTerminal 示例还将 UART 启用为外部 UI。  

    OutOfTheBox 和 LocalOTA 示例演示了 HTTP 服务器的使用。

    BR、

    Kobi