This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:在 HCITester 上使用 TIInit_6.7.16_bt_spec _4.1进行初始化

Guru**** 1165650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/866993/cc2564modnem-initialization-with-tiinit_6-7-16_bt_spec_4-1-on-hcitester

器件型号:CC2564MODNEM

我使用 HCIEST 初始化 CC2564MODNEM 并将 BT 模块设置为测试模式。

(1)  “发送”HCI 命令,仅‘等待’‘0xFF36’的响应-- 初始化也已完成并运行良好。

(2)“ ‘”HCI 命令和“等待”‘0xFF36’和任何其它命令的响应——初始化失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送完整的错误响应日志。 此外、请尝试在"等待"响应中将失败参数替换为"任何"。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将超时从"5000"更改为任何。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再也不来了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好