This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 支持应用层协议协商(ALPN)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867882/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-support-for-application-layer-protocol-negotiation-alpn

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我们成功地将 out_for_box 和 subscribe_publish_sample 示例结合在一起、并连接到端口8883上的 AWS。

但是、通过导入 ALPN TLS 协议扩展、使用端口443似乎更方便。

根据此主题 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/667100?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=port%252520443 、CC3220似乎部分支持 ALPN。

如何在 subscribe_publish_sample 的示例代码中启用 ALPN TLS 协议扩展?

感谢你的帮助。

周德熙