This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:将 CC3135与第三方 IP 协议栈配合使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867665/cc3135-using-cc3135-with-third-party-ip-stack

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3120

我想使用具有 SL_AF_PACKET 协议系列的 SimpleLink RAW 套接字将 CC3135连接到 lwIP 堆栈。 我打算使用 RAW 套接字接口替换 lwIP 的以太网芯片接口。

这是否起作用?

此致、

Michaell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michaell、

    这应该可以实现 、正如 CC3120的这个线程中描述的那样。 但 TI 未提供如何将 CC31xx 器件与第三方 TCP/IP 堆栈配合使用的示例。 原始套接字的实现将由您决定。

    1月