This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831

Guru**** 2516420 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867471/wl1831mod-wl1831

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831AM3352

您好!

我们在1.8V 工作电压下浮动了 AM3352和 WL1831之间的一个原理图接口。

请查看相同的信息,并就我的个人电子邮件 ID 提供反馈。

邮箱 ID:- ronak.parmar@matrixcomsec.com

MB:-9879323225

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克

    请分享有关它是哪个接口的详细信息、以及您关注的是 AM3352侧还是 WL1831侧的悬空引脚?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    我正在关闭此主题、因为我通过电子邮件提供了反馈。

    谢谢、

    Alexis