This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL 已锁定

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867573/cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl-is-locked

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、我无法连接到 UNIFLASH my CC3220S-LAUNCHXL、当我尝试时、会显示消息"Operation failed: timeout reading data"。 当我尝试使用 Code Composer Studio 对其进行编程时、出现错误-241:  

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。


必须指出、SOP 的跳线位于位置"010"。

有人知道我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 LaunchPad 的照片。 我想检查您的跳线设置。 另请使用另一条 USB 电缆进行测试。 您是否在设备管理器中看到 XDS-110的 COM 端口(XDS110 Class Application/User UART、XDS110 Class Auxiliary Data Port)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、这里是器件的照片。 我认为我使用的 USB 线缆是可以的、因为我已经使用它对其他微控制器进行了编程、并且可以正确地看到 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在设备管理器中看到 XDS110 UART?

    请尝试通过 此主题提供建议。 (例如、使用命令测量 VDD_ANA、VDD_DIG 电压xdsdfu等)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    在使用 Uniflash 解锁器件(即将其设置为开发模式)之前、您将无法通过 JTAG (即从 CCS)进行连接。

    您是否尝试从其他计算机连接(uniflash)? 使用不同的 LaunchPad?

    BR、

    Kobi