This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:AT 命令是否通过 SPI?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/867197/cc3135mod-at-commands-over-spi

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

您好!

我正在查看 cc3135mod 模块、我已经看到一个有关 SimpleLink WiFi AT 命令的文档。 我们可以通过主机的 SPI 使用 AT 命令、还是仅用于 UART?

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    无论使用 UART 或 SPI、CC3135器件都不支持 AT 命令。 与 CC3135的通信是通过 TI 专有协议实现的。 从 SL_函数调用到 TI 专有协议的转换通过 SimpleLink (主机)驱动程序完成。 SimpleLink 驱动程序以 C 代码形式提供、需要在 MCU (主机)上执行。

    如果要使用 AT 命令、则需要选择 CC3235并在此 MCU TI 固件上运行、该固件将 SL_ API 调用转换为 AT 命令。 请参阅 此文档。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我们使用 cc3235mod、我们可以对 AT 命令使用 SPI、还是需要 UART (或两者都可以使用)?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这应该是有可能的。

    您需要修改"at_commands"示例、以使用 SPI 代替 UART。 在器件端、这意味着用 SPI 数据处理程序替换 UART_Term (Report()和 GetRawCmd())。

    BR、

    Kobi