主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3220SF、 CC3220R、 CC3220S
你(们)好
我正在寻找一种为 CC3200创建安全应用程序映像的方法。 在阅读 Uniflash 时、我了解到 Uniflash (v3.2.0.00123以外)不支持安全的应用程序映像创建。 但是、这已经有一段时间了、所以想知道现在是否支持安全映像。
如果不是、本文还提到"CC3200支持"下有 CC3200的安全版本、那么 CC3200的安全版本现在是否可用? 用于生成安全映像的工具是什么?
另一个问题是、尽管它提到较新的 Uniflash 版本中已弃用了安全映像支持、但我是否可以使用较旧版本的 Uniflash ( 在 v3.2.0.00123之前) 来生成安全映像? 它应该仍然能够生成安全的图像、并且图像仍然可以工作、对吧?
谢谢、
Dennis