This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:用于将 CC3200迁移到 CC3220SF 的硬件设计更改

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/866209/cc3200-hardware-design-changes-for-migrating-cc3200-to-cc3220sf

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!
我正在将我的设计从 CC3200迁移到 CC3220SF。  
   除了本次讨论中对 PCB 进行的更改之外、我还注意 到典型应用原理图中存在一些差异。  CC3200 数据表的第58页和 CC3220数据表的第70页。  除了天线的阻抗匹配、是否需要更改所有阻抗?

谢谢、
Dennis

e2e.ti.com/.../1145.CC3200-vs-CC3220-schematics.docx

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    请参阅 CC3x20硬件设计检查清单 并打开"Migration-QFN"选项卡。 "CC3200->CC3220"列概述了将设计从 CC3200迁移到 CC3220所需的更改。

    然后、使用"CC3220"选项卡确保您的设计遵循我们的指南。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:  
    好的、我将查看"Migration-QFN"选项卡和"CC3220"选项卡中的项目、并将告知您是否还有其他问题。

    谢谢、
    Dennis