This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:硬件审核

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/864160/cc3220moda-hardware-review

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CSD25310Q2

您好、技术团队、

我们设计了一个 PCB、用于使用 Wi-Fi 技术 CC322020SNF12MONR 模块的室内资产跟踪应用。

我在 pdf 中附上了光绘文件、原理图和布局文件、

本产品使用 WiFi 模块和电池进行操作、

使用的电池是3.6V/1.2Ah 锂电池(LiSOCL2)

为了提供反向电压保护、选择了"CSD25310Q2"

用于获取所用器件"LIS2DW12TR"的运动变化

提供了 UART 编程功能。

请查看设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的帖子中的任何附件。

    请提供 PDF 格式的原理图和 Gerber 格式的 PCB 布局以供查看。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记连接。

    请访问 attachmente2e.ti.com/.../CRE0054_5F00_Wifi_2D00_Tracker_5F00_NCdrill_2D00_files_5F00_1V0.zipe2e.ti.com/.../Wifi_2D00_Tracker_5F00_Schematic.PDFe2e.ti.com/.../Layout-file.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尽快审核并提供我们的意见。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供最新评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    请参照    数据表中的 CC3x20 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网设计检查清单(修订版 F)和第7.3.2节 CC3220MODx 射频布局建议检查您的设计、如果您对设计有任何特定问题或疑虑、请告知我。

    谢谢、

    Alexis