This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S 和 CC2642R

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC2642R, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/865603/cc3220s-launchxl-cc3220s-and-cc2642r

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC2642RCC2640

大家好、

我们使用的是 CC3220S (Wi-Fi) 和 CC2642R (BLE)、两者均通过 SPI 接口进行连接。 在这种情况 下、CC3220S 是主器件、CC2642R 处于从模式。

尝试通过使用引导加载程序模式通过 CC3220S 刷写 CC2642R、对于该引导模式引脚、使用 CC2642R、还可以控制 CC3220S 的 BLE 复位。

请查看下面的连接图片。

CC2642R 将进入引导加载程序模式、并以 CC2642R 的给定引导加载程序数据包格式发送一些数据包。 我们从 CC2642R 获得的是仅针对 ping 命令的确认、而不是针对其他命令的确认。

我们缺少什么吗? 我们的想法是通过 CC3220S 在 BLE CC2642R 中刷写固件。 请建议。