This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:WL1837MOD 蓝牙 hciattach 问题

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/866418/am5708-wl1837mod-bluetooth-hciattach-issues

器件型号:AM5708
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODWL1837

您好:

软件版本:TI-processor-SDK-Linux-RT-am57xx-EVM-05.03.00.07、 硬件版本:AM5708-ES2.0、定制板、

在    wl1837mod 中使用 BlueZ 协议栈时、使用  hciattach 时会发生初始化超时错误。 我应该如何解决这个问题并为我提供帮助。

我采取的步骤是:

1、修改 uboot mux_data.h 文件

{GPMC_A0、(M8 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}、// uart5_RxD *
{GPMC_A1、(M8 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、/* uart5_TXD *
{GPMC_A2、(M8 | PIN_INPUT | MANUAL_MODE)}、// uart5_CTSN *
{GPMC_A3、(M8 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、/* uart5_rtsn *

{SPI1_D0、(M14 | PIN_OUTPUT_PULLDUP)}、/* GPIO7_9 wl1837 BT_EN 引脚*

2、修改内核设备树文件

uart5{(&U)

状态="正常";

};

3、使用器件树编译 u-boot

4、在电路板端子中输入以下命令

root@am57xx-EVM:~# echo 201 >/sys/class/gpio/export
root@am57xx-EVM:~# echo "out">/sys/class/gpio/gpio201/direction
root@am57xx-EVM:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio201/value
root@am57xx-EVM:~# echo 0 >/sys/class/gpio/gpio201/value

hciattach -t 30 -s 115200 /dev/ttyS4 Texas 3000000流程

hciattach -s 115200 /dev/ttyS4 Texas 3000000 流程

hciattach -s 115200 /dev/ttyS4 Texas 3000000

它们都是提示初始化超时

我指的是以下相关文章:

e2e.ti.com/.../1233825
e2e.ti.com/.../831978
e2e.ti.com/.../860869

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这些初始化错误意味着 UART 配置或其他外设问题。 您是否检查了 BT_EN 是否有效? 在上述情况下、您似乎没有对此断言? 最后一个缺失?

    root@am57xx-EVM:~# echo 201 >/sys/class/gpio/export
    root@am57xx-EVM:~# echo "out">/sys/class/gpio/gpio201/direction
    root@am57xx-EVM:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio201/value
    root@am57xx-EVM:~# echo 0 >/sys/class/gpio/gpio201/value

    睡眠

    root@am57xx-EVM:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio201/value

    谢谢