This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:数据表中存在错误

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/865929/cc3135mod-error-in-the-datasheet

器件型号:CC3135MOD

您好!  

在 CC3135MOD 数据表的信号说明表4-2中、信号说明中、UART1_TX 信号指示为"I"、UART1_RX 信号指示为"O"。 如果这是错误、您能帮您解决吗?

此致、  

Dunman Teo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DTeo、

    正确、这是一个错误、我将在数据表中更新这些错误。

    谢谢、