This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:快速连接和移动设备

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/862936/cc3235modsf-fast-connect-and-moving-devices

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我目前正在我们的产品上使用自动+快速连接、这在99%的情况下都能正常工作、因为我们的产品是静止的。

但是、当器件最初配置为接近接入点、然后移至该接入点范围的限制时、只要检测到该接入点、器件仍将连接到该接入点(即使有更好的 AP 可用)

是否有解决此问题的推荐策略?

如果没有、我想定期进行扫描并手动连接到最佳 AP。  最简单的方法是删除/重置快速连接存储的配置文件(正如自动配置文件所做的那样)、是否有方法可以执行此操作? (即使是通过删除快速连接文件以黑客方式进行的?)

谢谢、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    快速连接主要用于静止的情况。

    但是、对于您的用例-您可以通过 WLAN_General_Param_register_link_quality_event 参数启用软漫游功能(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru455h/swru455h.pdf 中的 SL_WlanSet 和第4.3.6章)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的反馈!

    在文档中、还会写入:"仅当禁用快速连接策略时才启用软漫游"。 如果我正确理解这一点、它将不适用于我的用例。

    是否无法重置已保存的快速连接配置文件?

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    你是对的。 我不知道这一限制。  

    如前所述、快速连接主要用于固定用例。

    快速连接是一种全局策略、不会链接到特定的配置文件。 不建议过于频繁地更改策略(因为每次更改都会写入闪存)。 您可以决定禁用快速连接、以响应低 RSSI 触发器。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我理解固定的情况、这实际上是我们99%的情况下的情况。 但是对于其他1%(更改基础设施、交换设备、更改 AP 位置...)  具有一个函数来擦除当前保存的快速连接配置文件将会很有帮助。

    我将尝试进行手动扫描和手动连接、以强制下一个快速连接使用最佳 AP。

    此致、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    每当您收到 RSSI (漫游)触发器时、您就可以删除配置文件(sl_WlanProfileDel)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    如果我错了、请纠正我的错误、但我的理解是 sl_WlanProfileDel 擦除的配置文件是它可能可以连接到的配置文件列表之一。 它不包含最后一个连接的 BSSID。 我假设还有另一个包含快速连接详细信息的设置。

    无论如何、我已经成功地通过手动扫描和手动连接来执行我想要的操作、之后快速连接会重复使用手动扫描中设置的 AP。

    此致、

    C é dric