This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235SF:CC3235SF 上的闪存编程

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH, CC3235S, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/862086/ccs-cc3235sf-flash-programming-on-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235STMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

   最近、我在学习 CC3235SF 芯片时遇到问题。

  •    使用 Uniflash 对映像进行编程后,电路板无法自启动,如果我将 CC3235SF 芯片更改为 CC3235S,则电路板将自启动。
  •    如果想使用 CC3235SF 进行电路板自启动、该怎么办?
  •    请提供建议。  非常有兴趣让该处理器脱离实际。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已为 CC3235SF 编译了代码(二进制)、而不是为 CC3235S 编译了代码(二进制)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    感谢您的建议、但我仍然无法使用  CC3235SF 项目。 当我使用 CC3235SF 进行在线仿真时、会出现另一个问题。

    C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。

    我在网站上看到有人也有类似的问题、我想知道是不是因为这个问题、我的板不能自行启动。

    蒙克雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengxue、

    很抱歉、但我不明白您到底在做什么。 您能更好地描述一下自己在做什么、使用什么 IDE、SDK 版本和示例项目。 描述您问题的屏幕截图可能也很有用。 请提供您发现类似问题的链接。

    是否确定使用的是正确的项目? 因为 C28xx 器件(TMS320C28x)与 CC3235器件没有什么共同之处。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      很抱歉、可能    出现了错误。我在"simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_20"中使用了"buttoned_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS"、IDE 是 code composer studio 9.2.0

    这是我的屏幕截图。

    蒙克雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、我不明白为什么屏幕截图缺失

    Cortex_M4_0:闪存编程器:擦除闪存内容超时!
    Cortex_M4_0:在闪存操作期间发生错误:没有活动进度条结束
    Cortex_M4_0:在闪存操作期间发生错误:超时等待目标停止
    Cortex_M4_0:闪存编程器:在写入闪存存储器时超时
    Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
    Cortex_M4_0:GEL:文件:E:\6-ccs\uartecho\buttonled_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS\Debug\buttonled_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_ccs.out:加载失败。

    类似问题的链接:     e2echina.ti.com/.../15840

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengxue、

    屏幕截图您可以通过图标"插入/编辑媒体"插入。 我不理解中文、但根据译员的说法、链接线程看起来与 TMS320F28335器件相关。 CC3235器件没有什么常见的功能。 与 C28xx 相关的信息与 CC3235无关。 这些芯片完全不同。

    我假设您使用 Uniflash 的方式不正确。 请关注 TI Simple Link Academy 上的文章 或阅读 文档。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您告诉我如何添加图片。我了解到 TMS320F28335和 CC3235SF 是两个完全不同的处理器、以前解决问题的方法可能有问题。此外、非常感谢您提供的文件和链接、 这对我非常有帮助。 我已经下载了该文件并正在进行研究。

    蒙克雪