This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:Android One 的 WiFi 配置问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/862751/launchcc3220modasf-wifi-provisioning-problem-with-android-one

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

当我将 Android 1下的手机连接到处于接入点模式的设备时、WiFi 配置出现问题。 Internet Explorer 答案:服务器没有答案。

同时、我可以从其他不在 Android 设备下的手机连接到该设备。

只有在使用 Android 版本时、我才会看到这个问题。

 

SoC CC3220MODASF12MONR 基础上的器件。

Android One 版本9 (最新版本1.180904.001)。

我使用 SP sp_3.13.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6.bin。 还尝试了 sp_3.12.0.1_2.0.0.0_2.2.0.6.bin、但没有任何变化。

您能为我提供如何解决问题的任何想法吗?

提前感谢您!

 

Andrey Tikhonov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    您在 CC3220上运行了什么示例? 您是否正在尝试使用 Wi-Fi Starter Pro 应用程序或通过浏览器进行配置?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我不在 CC3220上使用示例。 我们开发了自己的应用。

    此应用程序在首次启动时运行接入点模式。 此应用程序在根文件夹上有文件夹 www。 这意味着内部 TI Web 服务器 shoud 可提供该文件夹中的页面。 如果我使用 Android One 9.x 版、则无法从此器件获得任何响应  

    同时、如果我使用另一部智能手机(版本9.x 或更高版本的 Android)、则获取响应没有问题。

    我要做的是:打开 Web 浏览器并输入: http://10.123.45.1

    其中 10.123.45.1是我连接到设备时的地址

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    您可以尝试关闭手机上的数据吗? 您的移动设备可能会尝试通过数据而不是本地网络解析网页。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    是的、如果我们关闭移动电话上的数据(关闭通过移动连接传输数据)、则它将正常工作。